This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:最大电池容量

Guru**** 2496405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723416/bq27510-g3-max-battery-capacity

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510

你(们)好

该部件的真正最大电池容量是多少。 根据您查看的位置、似乎有不同的答案。

在网站上的电量监测计产品参数列表中查看时、最大电池容量显示为16Ah。

在数据表的第1部分:特性中给出的值为32Ah。

然后、在版本 G2 - G3 (slua686.pdf)的固件更改文档中、使用 DES 能量等级功能将其指定为14.5Ah。

正确的数字是什么? 有一个20Ah 的电池、如果该器件适合此类应用、我将尝试解决该问题。

非常感谢

Andy