This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-EP:振荡器频率公式

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1845, UCC28C45-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723587/ucc28c45-ep-oscillator-frequency-equation

器件型号:UCC28C45-EP
主题中讨论的其他器件:UC1845

需要一个公式来计算该器件的输出频率或振荡器频率。 我对中 Rt 引脚为线性区域(20k 至100k)的区域感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    该部分与 UC1845非常相似、而 UC1845的等式为:

    FO = 1.72/(Rt*CT)

    其中 Rt 以欧姆为单位

    CT 以法拉为单位

    f 以 Hz 为单位。

    我使用 UCC28C45-EP 数据表中提供的频率图进行了检查、该方程式似乎匹配。

    谢谢、

    Daniel