请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013 主题中讨论的其他器件: BQ500412、
大家好、
客户使用 bq51013和 bq500412作为无线充电器、发现一个问题是 bq500412在电池充满时无法检测到接收器 ID。
充电完成后是否停止通信? 或者、您是否有关于电池充满时如何识别接收器 ID 的建议。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.