This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:电池充满时、bq51013无法发送 ID

Guru**** 2496305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500412, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722958/bq51013-bq51013-can-not-sent-id-when-the-battery-is-full

器件型号:BQ51013
主题中讨论的其他器件: BQ500412

大家好、

客户使用 bq51013和 bq500412作为无线充电器、发现一个问题是 bq500412在电池充满时无法检测到接收器 ID。

充电完成后是否停止通信? 或者、您是否有关于电池充满时如何识别接收器 ID 的建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ51013B 将为电池充电器 IC 提供5V 电压。 但它没有直接电池充满电或充电完成功能。

    电池充电器可用于向 TX 发送充电完成命令。 如果 EN1和 EN2被拉高并保持高电平、BQ51013B 将发送充电完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    是的、BQ51013B 可以发送充电完成命令。 我的问题是、如果我取出充电完成的电池并更换为另一个充满电的电池、BQ500412无法检测到新的电池 ID。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ500412没有从 RX 查找要重新启动的 ID。 它将向 RX 施加电源、然后按照 RX 提供的命令进行操作。
    它只会在 RX 命令时停止功率传输。