This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:选择 DC-DC 升压器件

Guru**** 2496505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5000, LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721705/lm3488-select-the-dc-dc-boost-device

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5000LM5002

大家好、

现在、我正在设计一个气体传感器电路。 在我的电路中、我想设计3.3V 升压至 DC40V ~45V 电压。 因为我使用40V 或45V 作为 电极电压。 当有 VOC 气体时  

 电极中。  电极会 使气体离子化。 然后、它将在  电极中生成低电流。 之后、我将使用运算放大器和 ADC 捕获低电流信号。

低电流可能为1nA~1uA。 现在、我需要输出 DC40V~45V 电压。 因为我的电路板尺寸非常小。 因此、我需要直流/直流器件的封装应该是最小的。 3mm×3mm 宽

最好。  

Q1:我发现 LM3488和 LM378可以满足我的要求。 是这样吗? 如果这是正确的、您能给我发送电路吗?  

问题2:或者您还有其他想法吗?  电荷泵能否 满足我的要求?  

Q3:因为我的输出电流非常低。 因此电感的封装将非常小、对吧? 如果 电感的封装较大、则  会对我的设计不起作用。

根据以上要求,您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    负载电流仅为1uA? 请确认。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最大负载电流可能为1uA。 我想再次解释我的应用。  

       正极和负极之间有一些气体阴离子。   正 电极应连接至40V~45V 电压。

    阴离子运行、则会产生低电流。 最大电流可能为1uA。 因此、我必须选择能够从3.3V 升压到40V~45V 的直流/直流升压器件。

    问题1:我们是否有任何合适的器件?

    Q2:如果我们没有合适的器件、我可以使用 附加电路之类的升压电路吗? 或者您还有其他想法吗?

    您能否向我发送一个可以从3.3V 升压到40V~45V 的正确 TINA 电路?

    请检查附件。 您能告诉我 L1的值可以设置多少? 如何设置 VG1?  

    Q3:如果我使用 MCU 来控制 MOS 的栅极、 我可以设置多少频率和占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    升压级和电荷泵级的组合应该起作用。 请参阅此链接中的以下设计:

    www.ti.com/.../PMP20212。这应该是一个良好的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您发送的链接无法满足我的要求。 最小输入电压为9V。 但我的输入电压需要为3.3V。

    你能有其他好的想法吗? 如何通过升压级和电荷泵级的组合来满足我的要求?

    您能给我发一个天线电路吗? 或任何其他电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于此应用的电流非常低、因此没有很多好的解决方案。 开始了解的好地方是 LM5000和 LM5002。 这是具有集成 FET 的高压低电流转换器。

    可以在此处找到 LM5002的 TINA 模型。
    www.ti.com/.../snvm532

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:LM5002的最大占空比为85%。 根据我的要求、如果输出为45V、则占空比应为93%。
    因此 LM5002无法满足我的要求。 您可以确认这一点吗?

    Q2:对于我的上述 TINA 电路、您能否向我发送正确的 Tian 电路来满足我的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使存在最大占空比、电路也可以设计为在断续导通模式(DCM)下运行。 这将在更小的占空比下实现高升压比。 由于电流将很小、因此这还将允许合理的电感值。

    谢谢、

    Garrett