主题中讨论的其他器件: LM5000、 LM5002
大家好、
现在、我正在设计一个气体传感器电路。 在我的电路中、我想设计3.3V 升压至 DC40V ~45V 电压。 因为我使用40V 或45V 作为 电极电压。 当有 VOC 气体时
电极中。 电极会 使气体离子化。 然后、它将在 电极中生成低电流。 之后、我将使用运算放大器和 ADC 捕获低电流信号。
低电流可能为1nA~1uA。 现在、我需要输出 DC40V~45V 电压。 因为我的电路板尺寸非常小。 因此、我需要直流/直流器件的封装应该是最小的。 3mm×3mm 宽
最好。
Q1:我发现 LM3488和 LM378可以满足我的要求。 是这样吗? 如果这是正确的、您能给我发送电路吗?
问题2:或者您还有其他想法吗? 电荷泵能否 满足我的要求?
Q3:因为我的输出电流非常低。 因此电感的封装将非常小、对吧? 如果 电感的封装较大、则 会对我的设计不起作用。
根据以上要求,您能帮我吗?