This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:器件以 PWM 模式充电

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718947/bq24090-device-is-charging-in-pwm-style

器件型号:BQ24090

您好!

测试 BQ24090锂离子充电器时遇到以下问题: 插入5V 电源后、CHG 指示灯不会变为低电平(连接的 LED 不会亮起)、电池上的电压和 ISET 引脚上的电压(作为充电电流的指示器)都表现出奇怪的行为。

以下是插入5V 电压时的示波器截图:

红色:BAT 上的电压

黄色:ISET 上的电压

放大后、我可以看到曲线就像 PWM 信号。

根据数据表、我已将所有器件连接到:

R (ISET)= 1.5k

R (ISET2)= GND

R (PRETERM)= 2k

R (TS)= 10k (不需要 TS)

1uF 触点打开和打开

该电池是一款具有标准保护功能的600mAh 锂离子电池、电量超过一半。

目前、我在连接中找不到错误。 是否有人暗示问题可能是什么、或者我可以朝哪个方向看?

此致

Daniel Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好
    这可能包括以下几个方面、一些建议:
    1) OUT 引脚和蓄电池端子之间的电阻过高。 在 CC 相期间、电压将上升至4.2V、但当单元进入 CV 相电流时、输出电压也会下降。 单元返回到 CC 相电压变为4.2V 并继续在两个相位之间切换。 仔细观察 BQ24090上具有示波器接地端的 OUT 处的电压、查找电压上升至4.2V、然后随着电流的降低下降、降至该点以下。
    2) 检查其在负载下可能下降的输入电压、这将触发 DPM、降低输出电流。
    3) 最小输入到输出电压规格为325mV、但输出电流下降50%、使器件处于 CC 状态的电压大约为0.75V 至1V。
    4) 检查 ISET2引脚的设置、应接地。 浮动将限制为100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在具有低导线电阻的 PCB 上试用了 IC、一切看起来都正常。 我还想确保这种行为在任何情况下都不是有意的。

    此致
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
    是的、使用小导线时、直流电阻将很高。 这将是上面的条件#1。