This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:典型应用原理图

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723252/tps92513-typical-application-schematic

器件型号:TPS92513

您好!

当我使用适用于 TPS92513的 WEBENCH 设计示例原理图时、二极管连接在 Cout 和 Vin 之间。 (在所附的原理图中添加了 D2二极管。)

数据表 介绍了典型应用、但不应使用二极管。 请在 WEBENCH e2e.ti.com/.../IR_2D00_LED1.pdf 中告知我需要该二极管的原因

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Vout 到 Vin 的二极管是保护二极管。 在 LED 负载变为开路的情况下、该二极管可防止输出电压超过高于 VIN 的一个二极管压降。 这并非总是必需的、因为 TPS92513没有任何引脚直接接触 LED 输出电压、但通常使用降压转换器时、这是一个好做法。

    -JP