This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:LM51501-Q1 -输入反馈电阻器

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723304/lm51501-q1-lm51501-q1---input-feedback-resistor

器件型号:LM51501-Q1

大家好、团队、

我正在评估应用的升压器 LM51501-Q1。

该器件具有内部反馈电阻器、可降低 IQ 并设置输出电压。

是否可以添加外部电阻器(分压器)、最终使用缓冲器将输出电压分压得更远、并获得24V 而不是12V 的输出电压?

因此、我设置12V、将电压除以2并将其反馈为伪输出电压。

这将牺牲 IQ、但器件会起作用吗?

输出 MOS 在24V 时工作?

内部状态机是否会因选择不同的电压而出现问题?

反馈引脚的输入阻抗是多少? 或者、我可以将分压器直接连接到 Vout 引脚、还是需要缓冲器?

额外的缓冲器是否会影响稳定性?

从概念上讲可能可行、我对可能需要记住的不同方面进行了大声的思考。

欢迎其他考虑因素或不去。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    具体应用是什么? 例如、所需的开关频率和最小输入电压。 因为该器件上有占空比限制。

    还有什么应用? 是用于24V 汽车电池吗?

    -Garrett