This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65218:不测量任何输出电压

Guru**** 2496395 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, IPG-UI, TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723219/linux-tps65218-do-not-measure-any-of-the-output-voltage

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:USB2ANYIPG-UI、、

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是具有 IPGUI 连接的 PMIC EVM。 我可以读取组寄存器、我可以看到连接的硬件图标为绿色。

但是、在 EVM 上、当我尝试测量 VSYS、CC 甚至 DCDC1、2或3时、我不会观察到任何电压。

我觉得芯片出厂时是默认设置的、所以应该加电。

同时、我还在 INT1寄存器上观察到、它报告 VPRG 和 HOT 位、这很奇怪。

请提供建议。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    根据我的经验、似乎您正在从 USB2ANY 中读回胡言。  

    首次开箱即用 USB2ANY 适配器并将其插入时、必须先运行 USB2ANY Explorer 并将固件更新为最新版本。 这是一次性更新、USB2ANY 将在固件更新完成后与 IPG-UI 正确配合使用。

    这是 指向 USB2ANY Explorer的直接链接。

    如果在 USB2ANY FW 更新后仍有任何问题、则需要详细描述测试设置、包括应用输入电源的接头和引脚编号以及分流跳线接头的方式。

    例如、当我使用 EVM 时、我会执行以下操作:

    • 从引脚2到引脚3的分流跳线接头 JP1 (PWR_EN 必须设置为高电平、PMIC 才能保持开启状态)
    • 从引脚1到引脚2的分流跳线接头 JP4 (使用 VDCDC4作为 VIO 的电源、这是保持 PWR_EN 为高电平所必需的)
    • 从引脚1到引脚2的分流跳线接头 JP5 (对于常开应用、AC_DET 必须短接至 GND。 如果 AC_DET 被拉至高电平、则必须按下按钮或 PWR_EN 必须变为高电平才能为 PMIC 加电)
    • 跳线接头 JP2上安装的分流器(这允许 DC34_SEL 为 DDR4存储器生成1.2V 电压。 此输入不能悬空。)
    • 从引脚1到引脚2的分流跳线接头 JP3 (这允许从 DCDC3内部为 LS1供电)
    • 在 J4引脚3 (VSYS)上施加来自直流电源(设置为5V、>1A 电流限制)的电源、并将返回路径(GND 引线)连接到插头 J4的引脚1或2
    • 如果要在 FSEAL 位= 1b 的情况下测试 DCDC5/6、可选择将3.3V 从第二个直流电源施加到 J4引脚4 (CC 引脚)

    当我施加5V 电源时、PMIC 会自动上电并保持开启状态。 然后、我可以使用 IPG-UI 与 TPS65218器件通信。

    虽然 EVM 目前随附 TPS65218 -B1版本、但在重新储备 EVM 时、它们将使用 TPS65218D0进行构建。 要更改 EVM 上的 IC、您需要申请 TPS65218D0的免费样片、移除旧版本的 IC、然后焊接新器件。

    IPG-UI 在加电并读取 I2C 寄存器时的样子如下:

    下面是验证 DCDC 转换器、LDO1和 LS1是否已启用并正常运行的屏幕截图:

    谢谢、此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!