This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:需要有关审阅设计(包括变压器)的帮助

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718829/ucc28700-need-help-reviewing-the-design-including-transformer

器件型号:UCC28700

我使用 UCC28700 (针对90-285VAC 的输入范围)制造了 CC 电源、但它无法启动。 所需特性:输出电流(CC) 0.7A、输出电压约为90V。  IC 在 DRV 引脚上生成3个脉冲系列、而不生成任何脉冲。 基于 PQ26/20内核的变压器。 我尝试了2种配置:(PRI:Aux:Sec) 1) 28:7:36和2) 30:5:33 (实际)。  

DRV (1)和 AUX (2):

FET 源极引脚:

原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注此 IC。 我将查看您的原理图并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据原理图和波形、我认为您要达到输出 OVP。 UCC28700从辅助绕组获取其输出样本。 任何基于泄漏电感的大电流尖峰都将反映在辅助绕组上、并可能导致 OVP 跳闸。 我建议您执行以下两项操作:

    1.提高变压器的漏电感性能
    2.在漏极节点或二极管上添加缓冲器。 您可以查看以下链接以供参考。 www.ti.com/.../sluubp3.pdf

    希望这对您有所帮助
    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序图是否看起来更好?  我研究了变压器的质量。

    FET 栅极引脚和 AUX: