请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1117 该稳压器以100mA 的电流升温。
有什么帮助/建议为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rony:
您将消耗700mW 功率、以便在100mA 时将12V 转换为5V。 我们可以使用 DCY 封装的热性能信息表来估算结温将比环境温度(0.7 W x 61.6 C/W)高~43.12 C。
如果您希望降低 LM1117中的功耗、可以使用直流/直流开关稳压器(系统的最节能解决方案)或其他线性稳压器在12V 和 LM1117之间生成中间电压轨。 您还可以在 LM1117输入电容器之前串联一个功率电阻器。 该电阻器会将 LM1117的本地输入电压降低100mA x 电阻;但是、您需要确保该电阻器的额定功率符合其功耗。
非常尊重、
Ryan