This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2496145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, EV2400, BQSTUDIO, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718959/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMEV2400BQSTUDIOBQ76940

这是我的配置:

电路板: BQ76940EVM

BATT:12S1P (标称电压3.6V、标称容量3.0Ah)  

编程电池化学成分:18650HG2 (3000mAh) ID 2125

接口: EV2400

问题:当我尝试为电池充电时、一切都可以正常工作一段时间(20或30秒)、之后、EVM2400与评估板之间的通信将丢失。

我使用外部电源(48V 2A)作为充电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    您使用的是 EVM 还是您自己的电路板? 您能否详细介绍一下您的硬件设置(外部分压器值)和数据闪存设置(是否启用了 VEN 位以打开分压器 FET)?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1 -您使用的是 EVM 还是您自己的电路板?

    A1-我使用评估板 BQ76940EVM 和接口 EV2400

    Q2 -您能不能详细介绍一下您的硬件设置(外部分压器值)

    解答-您是否在 BQ76940EBM 板中使用 VB 接头 J15? 如果是这样、我将其设置为 M

    Q3 -数据闪存设置(VEN 位是否被启用以打开分压器 FET)?

    A3 -请找到我的.gg.csv 文件、并将其作为 txt filee2e.ti.com/.../4276.118650HG2_5F00_12S1P.txt 文件附在附件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    由于我们正在处理另一个线程上的 gg 文件设置、我将继续并关闭此线程、因为听起来您现在与 EVM 进行了通信。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说我有联系,但问题没有得到解决。

    真正的问题是、每次我尝试为电池充电时、通信都会中断、直到我重置评估板和 EVM2400、我仍然不知道为什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    这不是正常行为、我不知道如何重现此处的行为。 涉及多个变量-您的 EVM、EVM2400模块和您的 PC 上运行的 bqStudio。 由于您可以通过在更换电池后执行复位来使其正常工作、因此您似乎有权解决问题。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有关于使用 BQ76940 EVM "如何从放电切换到充电"的说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    这由您应用于 EVM 上的 PACK+和 PACK-引脚的内容控制。 您可以使用拉电流表或能够拉电流和灌电流的电源。 此外、我不确定您连接到 BATT+和 BATT-引脚的是什么。 如果您有电池单元、则不会出现任何问题、但如果您使用电源来仿真电池单元、则需要确保它可以拉电流和灌电流、而不会出现任何问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    在电池组+/-侧、我将连接一个12S1P 电池组18650HG2电池。
    在 BATT +/-侧、我正在使用设置为42V (4A)的可变电源进行快速充电、或使用 CC 3A 负载进行1C 放电。
    放电正常、但在我连接电源进行充电几秒钟后通信中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫、

    您可以反向实现它。 电池应连接在 BATT +/-侧。 电源需要连接到电池组+/-侧、如 EVM 用户指南中所示。

    我希望这对您有所帮助、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    很抱歉、我描述错误。
    我的连接如下所示:

    在 BATT +/-侧、我正在连接一个12S1P 电池组18650HG2电池。
    在电池组+/-侧、我使用设置为42V (4A)的可变电源进行快速充电、或使用 CC 3A 负载进行1C 放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是正确的。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚发现、我跳过了部分指令以减少单元格帐户。
    更具体地说、我跳过了"短 AFE 输入"步骤、如文档 SLVU925B 表3第28页所述。
    完成这些跳线后、UUT 开始充电、无需中断。
    感谢 Matt 的帮助