This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:bq27441-g1A:在电池充电时使 SoC 达到100%。

Guru**** 2496075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722234/bq27441-g1-bq27441-g1a-getting-soc-as-100-while-battery-is-charging

器件型号:BQ27441-G1

大家好、

我使用过这个 fuergague 库-> github.com/.../SparkFun_BQ27441_Arduino_Library

并使用软件而非 BAT_DETECT 引脚进行了一些与电池检测相关的修改。

我使用 ITPOR 标志来检测是否已配置了其他电量监测计、如果已配置、则不会再次配置。

问题 A)

     1 ->设置类似于、电池未连接到我的器件、我插入 USB 电源为我的器件加电、 器件开始运行并首先检查燃油表中的 ITPOR 标志、在这种情况下、它显示燃油格已加电复位、这是预期的结果、然后我配置设计容量、设计能量、终止电压、捆扎率。

2 ->已配置 OPCONF 寄存器以禁用电池检测 BIN PIN 状态、 相反、如果未连接零电池、我读取电流值、然后我写入 BAT_REMOVE 以使 BAT_DETECT 标志= 0命令、如果电流不为零、我写入 BAT_INSERT 命令以使 BT_DETECT = 1。

3->我现在将电池连接到设备。

4->现在、软件读取电池 SoC 之前读取电池 SoC 软件检查电池插入逻辑。 在这种情况下、电池已连接、软件写入 BAT_INSERT 命令。 它显示100%正确、以下是日志。

    

步骤1.

PAL:初始化成功
ADF:RF_Ver = 7、RF_Freq = 673000000
GPS:$PMTK220100*2F
GPS:$PMTK314,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*28
GPIO:已注册 GPIO INTR/TLMM
GPIO\LED:LED 已注册
ADC:已注册 ADC
PWM:PWM 寄存
Hsu:HSUART 已注册
Hsu\SMODEM:注册的 Ubik 模块
I2C:I2C 寄存器
I2C_TEMP1075:温度传感器已注册
I2C_GPIO_EXP:已注册 GPIO 扩展器
I2C_USB_PD:已注册 USB PD
I22C\BCG:电池充电器已注册
I2C_IMU:已注册 IMU
I26\FUEL_Gauge:已记录燃油表
SPI:已注册 SPI
SPI\RF_SYNTH:已注册射频合成器模块
WLAN:已注册 WLAN
NET:注册的 NET
FwUp:已注册固件升级
GPS:GPS 已注册
BLE:BLE 注册
FS:FS 已注册
I2C_FUEL_Gauge:FG:OP 配置数据= 25f8
I2C_FUEL_Gauge:FG:控制状态= c
I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAG = 127
I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAGS Status=127
I26\FUEL_Gauge:FG:首次初始化 FG:设置 ITPOR
I2C_FUEL_Gauge:FG:首次初始化 FG:电池容量设置为1340
I2C_FUEL_Gauge:FG:设置容量= 10500 (2904)、MSB = 29、lsb = 4
I2C_FUEL_Gauge:FG:设置 Energy = 38850 (97c2)、MSB = 97、lsb = C2
I2C_FUEL_Gauge:FG:设置项电压= 3300 (ce4)、MSB = C、lsb = e4
I2C_FUEL_Gauge:FG:设置抽头速率= 913 (391)、MSB = 3、lsb = 91
I2C_FUEL_Gauge:FG:密封状态= 0
I2C_FUEL_Gauge:FG:#2发送 SET_CFGUPFDATE 的步骤
I2C_FUEL_Gauge:FG:#3按标志寄存器确认 CFGUPDATE 模式的步骤:
FUEL_Gauge:FG:FLAG = 137
I2C_FUEL_Gauge:CFGUPMODE 标志已启动。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#4写入0x00、使用 BlockDataControl ()命令(0x61)来启用块数据存储器控制。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#5使用 DataBlockClass ()命令(0x3E)写入0x52以访问包含 Design Capacity 参数的 State 子类(十进制82、十六进制0x52)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#6使用 DataBlock ()命令(0x3F)写入块偏移位置。
I2c\fuel 测量仪表:FG:#7b 读取块和计算校验和、FG:旧的计算校验和:172 (AC)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#7a 使用 BlockDataChecksum ()命令(0x60)读取1字节校验和,FG:读取旧校验和:172 (AC)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#8从0x4A 开始读取两个设计容量字节(偏移= 10):
I2C_FUEL_Gauge:FG:电流设计容量= 1340 (53C)
I2C_FUEL_Gauge:FG:电流设计能量= 4960 (1360)
I2C_FUEL_Gauge:FG:电流设计术语批量= 1340 (53C)
I2C_FUEL_Gauge:FG:Current Design Tap Rate = 3200 (C80)

I2C_FUEL_Gauge:FG:#9写入两个设计容量字节、从0x4A 开始(偏移= 10)。
I2c\fuel gauge:FG:新的 Caclulated Checksum:136 (88)。
I2c\fuel gauge:FG:New Caclulated Checksum:192 (C0)。
I2c\fuel gauge:FG:新的 Caclulated Checksum:60 (3C)。
I2c\fuel gauge:FG:New Caclulated Checksum:218 (DA)。
I2c\fuel gauge:FG:New Caclulated Checksum:211 (D3)。
I2c\fuel gauge:FG:新的 Caclulated Checksum:43(2B)。
I2c\fuel gauge:FG:新的 Caclulated Checksum:52 (34)。
I2c\fuel gauge:FG:新的 Caclulated Checksum:35 (23)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#10读取块并计算校验和,新的计算校验和:35 (23)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#11写入新计算出的校验和。

步骤2-> opconf 更新为禁用 BIE 和(使用当前控制手动检测电池)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:OP 配置只读数据= 25f8
I2C_FUEL_Gauge:FG:读取旧校验和:106(6A)。
I2c\fuel gauge:FG:旧 Caclulated Checksum:106 (6A)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:Current OpconfigB Settings =0xF
I2C_FUEL_Gauge:FG:Current Opconfig Settings =0x25f8
I2C_FUEL_Gauge:FG:设置光电配置设置= 0x5d8
I2C_FUEL_Gauge:设置 Opconfig 设置= 0x5d8后
I2C_FUEL_Gauge:FG:#10 Read Block and Calculate Checksum,New Caclulated Checksum:170(AA)。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#11写入新计算出的校验和。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#12通过发送 SOFT_RESET 子命令 Control (0x0042)退出 CFGUPDATE 模式。
I2C_FUEL_Gauge:FG:#13 Step to confirm CFGUPDATE mode by Flags Register (按标志寄存器确认 CFGUPDATE 模式的步骤:)
FUEL_Gauge:FG:FLAG = 117
I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAG = 0
I2C_FUEL_Gauge:FG:超时= 1
I2C_FUEL_Gauge:FG:#14步骤如果器件之前已密封、则通过发送 Control (0x0020)子命令返回密封模式。
I2C_FUEL_Gauge:FG 配置完成

>>> "此时、基于电流抑制的电池检测逻辑不会插入电池、因为它可以从日志中推断"
I2C_FUEL_Gauge:FG:电池未充电、未放电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已移除电池

命令列表:
命令:
版本0
1.帮助
2.退出
3.堆
CPU
5.堆栈
6.复位

子组:
7. GPIO
8. ADC
9. PWM
10许
11. I2C
12. SPI
13.无线局域网
14.净额
15.向上
16.全球定位系统
17. BLE
18. FS


> 11.

I2C>19

I2C_FUEL_Gauge > 8 5.

I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制状态寄存器0x06 = 200c
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control VOK = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RUP_DIS = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 LDMD = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control Sleep = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制休眠= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control INITCOMP = 0 ->由于 BAT_REMOVE 命令。
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RES_UP = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 Qmax_up = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control BCA = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 CCA = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 CALMODE = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 密封状态= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 WDRESET = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 关断= 0

I2C_FUEL_Gauge > 8 4.

I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAG = 0 ->表示未检测到电池

I2C_FUEL_Gauge > 8 3.

I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计光电配置寄存器0x3A = 5d8
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 温度源= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig Battery Low status = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig RM set status= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 睡眠启用/禁用= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig GPOUT 高电平/低电平有效= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 上拉电阻内部/外部= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 电池插入 enalbe / disable = 0

电池已连接

I2C_FUEL_Gauge > 8 2.

I2C_FUEL_Gauge:FG:电池正在充电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C\FUEL_Gauge:FG:bat %- 100%
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Temp Kel - 302.20K
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Temp CEL - 29.05C
I2C_FUEL_Gauge:FG:电池电流- 182mA
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 电压- 4187mV
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT AVAIL 电容器- 9126mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Rem Cap - 10500mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT Full Cap - 10500mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 设计电容- 10500mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:电池正在充电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C\FUEL_Gauge:FG:bat %- 100%

I2C_FUEL_Gauge > 8 5.

I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制状态寄存器0x06 = 208e
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 VOK = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RUP_DIS = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 LDMD = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control Sleep = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制休眠= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control INITCOMP = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RES_UP = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 Qmax_up = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control BCA = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 CCA = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 CALMODE = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 密封状态= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 WDRESET = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 关断= 0

I2C_FUEL_Gauge > 8 4.

I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAG = 88
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计标志寄存器0x06 = 88
I2C_FUEL_Gauge:检测到 I2C 电量监测标志放电= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Flags SOCF = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Flags SOC1 = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGauge 标志 BAT_DET = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge 标志 ITPOR = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge 标志 OCVTAKEN = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge 标志允许快速充电= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Flags Full Charge Detected = 0
I2C_FUEL_Gauge:温度检测下的 I2C 电量监测计标志= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge 标志温度检测= 0

第二项意见  

现在、我移除了 USB 电源、从以下命令中、电流方向正在改变、这意味着它从电池获取电源。 并尝试多次读取电池 SoC、但显示为100%

I2C_FUEL_Gauge > 8 2.

I2C_FUEL_Gauge:FG:电池正在放电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C\FUEL_Gauge:FG:bat %- 100%
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Temp Kel - 301.90K
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Temp CEL - 28.75C
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 电流--72mA
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 电压- 4021mV
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT AVAIL 电容器- 9126mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Rem Cap - 9154mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT Full Cap - 9155mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 设计电容- 10500mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:电池正在放电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C\FUEL_Gauge:FG:bat %- 100%

现在、即使电池已连接、我也会手动发出 BAT_REMOVE 命令、然后发出 BAT_INSERT 命令。


I2C_FUEL_Gauge > 10

I2C_FUEL_Gauge:FG:已移除电池
I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAG = 80

FUEL_Gauge:I2C 电量监测计标志寄存器0x06 = 80
I2C_FUEL_Gauge:检测到 I2C 电量监测标志放电= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGauget 标志[BAT_DET]= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge 标志[ITPOR]= 0

电量监测计:I2C 电量监测计控制状态寄存器0x00 = 200c
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control Sleep = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制休眠= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制[INITCOMP]= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RES_UP = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 Qmax_up = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 密封状态= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 关断= 0

电量监测计:I2C 电量监测计光电配置寄存器0x3A = 5d8
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 温度源= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig Battery Low status = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig RM set status= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 睡眠启用/禁用= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig GPOUT 高电平/低电平有效= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 上拉电阻内部/外部= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 电池插入 enale/disable [BIE]= 0

I2C_FUEL_Gauge > 9.

I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C_FUEL_Gauge:FG:FLAG = 188

电量监测计:I2C 电量监测计标志寄存器0x06 = 188
I2C_FUEL_Gauge:检测到 I2C 电量监测标志放电= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGauget 标志[BAT_DET]= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge 标志[ITPOR]= 0

电量监测计:I2C 电量监测计控制状态寄存器0x00 = 200e
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control Sleep = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制休眠= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制[INITCOMP]= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RES_UP = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 Qmax_up = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 密封状态= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 关断= 0

电量监测计:I2C 电量监测计光电配置寄存器0x3A = 5d8
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 温度源= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig Battery Low status = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig RM set status= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 睡眠启用/禁用= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig GPOUT 高电平/低电平有效= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 上拉电阻内部/外部= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge opConfig 电池插入 enale/disable [BIE]= 0

读取 SoC 前、只需读取控制状态即可检查 INITCOMP =1

I2C_FUEL_Gauge > 8 5.

I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制状态寄存器0x06 = 208e
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 VOK = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RUP_DIS = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 LDMD = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control Sleep = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制休眠= 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control INITCOMP = 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 RES_UP = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 Qmax_up = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control BCA = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 CCA = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 CALMODE = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 密封状态= 1.
I2C_FUEL_Gauge:I2C 电量监测计控制 WDRESET = 0
I2C_FUEL_Gauge:I2C FuelGaugge Control 关断= 0

现在 、我读取电池 SOC、它显示了正确的值

I2C_FUEL_Gauge > 8 2.

I2C_FUEL_Gauge:FG:电池正在放电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C\FUEL_Gauge:FG:bat %- 93%
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT Temp Kel - 300.40K
I2C_FUEL_Gauge:FG:bat Temp CEL - 27.25C
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 电流--69mA
I2C_FUEL_Gauge:FG:电池电压- 3981mV
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT AVAIL 电容器- 8437mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT Rem 电容- 8437mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT Full Cap - 9126mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:BAT 设计电容- 10500mAh
I2C_FUEL_Gauge:FG:电池正在放电
I2C_FUEL_Gauge:FG:已插入电池
I2C\FUEL_Gauge:FG:bat %- 93%

问题1:何时配置燃油表? 基于 ITPOR 位还是基于电池检测?

问题2:在任何情况下、如果我在 USB 电源接通且连接电池的情况下配置电量监测计、SoC 始终读取100%、这是正确的行为吗? 如果不是、如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 请参阅链接 www.ti.com/.../sluuap7中的快速入门指南 。 它对您的问题提供了详细的说明。
    监测计应根据 ITPOR 进行配置。
    问题2. 如果电池已充满电且电量监测计的读数为100%、则表示正确。 如果它未充满电、则您可能需要发送 OCV 命令(在任一方向上没有电流且电池已放松时)、以便监测计进行 OCV 测量并运行 rem 电容仿真、从而正确测量 SOC。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onyx 的前一次答复

    我还有几个问题。

    问题1. 请参阅链接 www.ti.com/.../sluuap7中的快速入门指南 。 它对您的问题提供了详细的说明。
    监测计应根据 ITPOR 进行配置

    >>我已经完成了本文档、我们仅在使用 ITPOR 位检测 POR 时才会执行电量监测计"设计容量、设计能耗、终止电压、封装速率"配置。

    >>问题1:请确认我们只能根据 ITPOR 进行燃油表配置,无论电池是否已连接?如果没有,请建议正确的方法?

    问题2. 如果电池已充满电且电量监测计的读数为100%、则表示正确。 如果它未充满电、则您可能需要发送 OCV 命令(在任一方向上没有电流且电池已放松时)、以便监测计进行 OCV 测量并运行 rem 电容仿真、从而正确测量 SOC。

    >>正确的做法是、如果电池充满电、电量监测计的读数为100%、但在这种情况下、电量监测计未充满电。  

    >>通过 OCV 命令确认以下流程。

    Process ->"to get the new OCV  measurement and / or resulation、the fuel gauge must first be 放入 config update mode (SET_CFGUPDATE

              子命令)、然后应使用 SOFT_RESET 或 EXIT_RESIM 子命令退出
              配置更新模式。 此子命令仅在电量监测计未密封时可用(TRM 中为4.1.18 EXIT_CFGUPDATE)"


    >> 
    问题2:我应该何时做 OCV? 何时连接电池和 USB 电源? 还是仅在连接电池时? 或者、当电池放松时、意味着没有电流以其他方式流动(如何检测此情况?)? 还是在配置电量监测计后的任何时候? 还是每次读取电池 SoC 时?

    >> 场景:器件已通电+ ITPOR = 1 +未连接电池;如果我们使用(SOFT_RESET/EXIT_RESIM)进行电量监测计配置并退出配置模式、则应使用什么 SoC 值? 100%还是0%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在有 POR 时应重新配置燃油表。 应插入电池。
    2.当电池处于静置模式时使用软复位命令(0x42)。 无电流。 测量仪表将测量0A。
    在场景中:报告的 SoC 将基于测量的电压和数据闪存中的平均 I 上次运行电流。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 请通过 OCV 命令确认您是指以下流程。

    Process ->"to get the new OCV measurement and / or resulation、the fuel gauge must first be 放入 config update mode (SET_CFGUPDATE

    子命令)、然后应使用 SOFT_RESET 或 EXIT_RESIM 子命令退出
    配置更新模式。 此子命令仅在电量监测计未密封时可用(TRM 中为4.1.18 EXIT_CFGUPDATE)"

    当电池处于静置模式时、使用软复位命令(0x42)。 无电流。 测量仪表将测量0A。
    问题2. 这是否必须恰好是0A、或者考虑电池处于静置模式、则可以使用 Tapper_current。

    问题3. 如果在电池未处于静置模式时采用 OCV、会发生什么情况? 是否在电池未处于放松模式时测量 OCV 是100% SoC 的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1. 这将起作用,但我认为这一进程是不必要的。 您只需将命令0x42发送到监测计、无需额外的功能。

    问题2. 最好为0A。 如果必须有电流流、则必须小于 c/20 (退出电流)

    问题3.您将在 SOC 测量中遇到错误