This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965TDSGTQ1

Guru**** 2496075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723117/tps22965-tps22965tdsgtq1

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS22975

 我想知道该器件每个引脚的 Cin 和 Cload 值、但数据表中未提供这些值。 可以假设哪些值是合理的?

请建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bhargav、

    用户可以选择 Cin 和 COUT、因此不需要硬性要求选择这些组件。 数据表中的典型值为 CIN = 1uF、COUT = 0.1uF。

    此外、TPS22975是一款集成了热关断功能的 P2P 器件、建议用于新设计。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我正在寻找该器件每个引脚的容性负载驱动能力。 有多少器件可由 TPS22975驱动/连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bhargav、

    只要总电流等于或小于6A、就可以连接到 TPS22975输出端的器件数量没有限制。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius