This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20EVM-634:波特图测量

Guru**** 2496405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722849/tps544b20evm-634-bode-plots-measurement

器件型号:TPS544B20EVM-634

您好、e2e、

最近、一位客户询问了如何测量 DIFFO 引脚和 Vout+的波特图。  

他想知道、在测量波特图时、这2个引脚之间是否存在差异?

问题:

1、这两点之间是否有任何差异? 我注意到、对于 DIFFO 引脚、信号在 IC 内进行通信;对于 Vout+、信号通过外部器件。  

2.如果不同,我应该测量哪一点以获得最准确的结果?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我建议使用 Vout+感应电阻器进行波特图测量。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢你的答复。 我是否可以问使用 Vout+引脚的原因是什么?

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    因为它还包括差分放大器的增益和响应、并且包含整个环路。 在我的测量中、我使用此方法与仿真和实验室测量之间具有更好的相关性。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew、

    非常感谢你的帮助。 这绝对有帮助。

    最棒的
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好