您好!
我在增加负载时遇到输出压降问题。
输入电压 : -20 V 至60 V
输出电压: - 12V
输出电流:-1.5A
我使用 webench 来设计 电路。
当增加负载时、输出电压下降至8.7伏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在增加负载时遇到输出压降问题。
输入电压 : -20 V 至60 V
输出电压: - 12V
输出电流:-1.5A
我使用 webench 来设计 电路。
当增加负载时、输出电压下降至8.7伏。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5321215_5F00_8_5F00_978674703.pdfHiSamuel Jaffe、
初级电压没有下降。
负载前后的电压约为8.8V
但 无负载输出为20伏。
在连接50mA 负载后。 降至12.3。
连接1.2A 负载时、电压降至8.8伏
我使用 VPH2-0083变压器 NP 到 NS 为 1.5
如果一次侧电压为8.8v、二次侧电压应为12.3近似值
变压器有问题吗?
e2e.ti.com/.../4024.webench_5F00_design_5F00_5321215_5F00_8_5F00_978674703.pdfHiSamuel Jaffe、
初级电压没有下降。
负载前后的电压约为8.8V
但 无负载输出为20伏。
在连接50mA 负载后。 降至12.3。
连接1.2A 负载时、电压降至8.8伏
我使用 VPH2-0083变压器 NP 到 NS 为 1.5
如果一次侧电压为8.8v、二次侧电压应为12.3近似值
变压器有问题吗?
什么是通过反馈在反激模式下调节输出电压的解决方案?