This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功耗公式 REQUEST_TPS22924CYZPR

Guru**** 2496405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722545/power-consumption-formula-request_tps22924cyzpr

您好、先生、

请提供功耗公式、我们必须计算设计中的实际应用 PC。

谢谢!

组件 PN:TPS22924CYZPR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不知道你在这里要求什么。 如果您正在寻找器件保持通电所消耗的功率、则可以将静态电流乘以输入电压。 如果您想知道器件从 VIN 到 VOUT 的耗散功率、则可以将导通电阻乘以电流的平方(P = I^2 x R)。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我在这里不是在寻找电源解决方案。
    实际上、我们已经为我们的电源解决方案实施了 TPS22924CYZPR。 我们的客户要求计算其实际功耗。
    因为我们必须使用 PC 来计算 Tj 并确保它符合规格的组件 Tj。
    我认为公式应该比(P = I^2 x R)更复杂。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此处需要注意 的是、导通电阻会随着温度的升高而增大、但这是计算器件温升功率耗散的方法。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    谢谢!


    此致、
    Richard Dai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    谢谢!


    此致、
    Richard Dai