请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4050-N 您好!
LM4050AEM3-10/NOPB 的引线厚度在数据表中指定为0.2mm 典型值。
您能否提供此器件的引线高度?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LM4050AEM3-10/NOPB 的引线厚度在数据表中指定为0.2mm 典型值。
您能否提供此器件的引线高度?
谢谢你。
您好、Marcoo、
请参阅下图、了解我要查找的测量值。
e2e.ti.com/.../LM4050_2D00_N-Lead-Height.docx
谢谢你。