This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N:引线高度

Guru**** 2496305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720097/lm4050-n-lead-height

器件型号:LM4050-N

您好!

 LM4050AEM3-10/NOPB 的引线厚度在数据表中指定为0.2mm 典型值。  

您能否提供此器件的引线高度?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Myrtle、

    我可以帮助您解决这个问题。 您能否详细介绍一下您对引线高度的具体含义? 如果可能、您能否圈出或显示您的确切请求的图片?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    请参阅下图、了解我要查找的测量值。

    e2e.ti.com/.../LM4050_2D00_N-Lead-Height.docx

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Myrtle、

    该图像未正确显示在论坛上。 您能否重新提交或向我发送电子邮件。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、感谢您的突出显示。 我已编辑我的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Myrtle、

    我们的数据表中没有该数据。 我将联系我们的内部封装团队、看看我们是否可以为您提供要使用的编号。 引线高度的用途是什么? 这是我以前没有听到的请求。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此尺寸用于 确定器件是否存在锡须风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 PCM、

    我联系了我们的工厂。 高度典型值约为18mil。 我没有展频或最小值/最大值、因为这不是封装轮廓的一部分。 但愿这对您有所帮助。

    -Marcoo