主题中讨论的其他器件: LM5166
您好!
我将使用 TPS54062进行低功耗降压转换。 输入电压范围为36V 至52V。 输入电流限制为5mA。 即输入电流不得超过5mA。 所需输出为12V/10mA。
现在、对于这种应用、TPS54062是否合适? TPS54062需要使用外部自举电容器来导通高侧 N 沟道 MOSFET。 在每个 PWM 周期中、该电容器将从输入电源充电、输入电流将在一定的时间内超过5mA、对吧? 您能建议解决此问题的方法吗?
向自举电容器添加串联电阻器是否是一种良好的解决方案? 这将限制开关频率和占空比。