This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:下载了相同的固件、但未能正常运行

Guru**** 2496305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722977/ucd9090a-downloaded-the-same-firmware-but-didn-t-work-the-same

器件型号:UCD9090A

你好。 每个人

有人以前遇到过以下问题吗?

我制作了两块使用 ucd90a 管理电源轨的板。 将相同的固件下载到两个板后。 然后启动。 一个板的电源轨可以成功启动。 但是,另一个无法正常启动,只有在我连接了 USB 接口适配器并打开 Fusion Digital Power Designer 后。  

我对这个问题非常困惑。 过去是否有人遇到过类似的问题?

我如何做到这一点?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 UCD9090A 进行编程时使用哪种文件格式? 我们建议使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件。 这两个文件将有助于确保所有 GPIO 处于受控状态。

    一个电路板似乎 卡在 ROM 模式。 您可以将附加的文件恢复。

    此致

    Yihe

    e2e.ti.com/.../recover-UCD9090A-from-ROM-mode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就是这么做的,就像你说的那样。

    它起了作用。

    非常感谢!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这种情况不会发生。 请告知 编程的文件格式、并使用数据闪存十六进制文件或脚本文件进行编程。 这将有助于避免此问题。

    此致

    Yihe