This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860输出波形

Guru**** 2496045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722772/lp8860-q1-lp8860-output-waveform

器件型号:LP8860-Q1

我使用混合调光方法来控制 LED。

在低强度条件下、输出端口输出应为 PWM 波形。

我测量波形并获取以下图片。 它不是标准的 PWM、上升沿有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    图片似乎有问题。 我看不到它。 您是否会介意再次连接它? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出引脚电压的波形正常。 当 PWM 关闭时、OUT 引脚将充电。 但是、由于 LED 上存在电容、因此上升沿将很慢。