This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:电流限制

Guru**** 2496205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720277/tps4h160-q1-current-limit

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的 专家:

     我使用 TPS4H160-Q1控制负载、 使用外部电流限制功能设置电流限制2A、当我使用电子负载泵2A 电流时 、负载电流 将下降250mA。

问题在哪里?期待 您的回复谢谢~

    如下 所示为原理图和测试工具 。

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图片中的仪器显示:

    电源电压12.15V、电流256mA

    2 -电子负载电流设置为2A、负载上的电压读数为0V

    这意味 着通道处于电流限制状态。 在电流限制期间、FET 可由于热关断而打开/关闭。

    您是否会使用示波器检查您的设备? 您应该会看到与所附文件中的波形类似的波形。

    Regardse2e.ti.com/.../TPSxHxxx_2D00_Q1-thermal-behavior-during-over-current.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud Harmouch:

         ℃您的回复、我忘记了解释在2A 限 流 条件下 IC 温度高达135 μ A、为什么会导致如此高的温度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    标称负载电流是多少? 是2A 吗? 还是器件处于电流限制状态? 如果器件处于电流限制状态、则达到停用温度、器件将打开和关闭。 您正在测量外壳温度、因此可以看到大约135C 是正常的。 由于结至外壳热电阻、它低于结温。 请发送示波器图片以获取最终答案并关闭您的问题。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    在℃条件下、我测量 TPS4H160-Q1表面温度135 μ A

    电源电压12.15V、电流256mA
    2 -电子负载电流设置为2A、负载上的电压读数为0V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您的原理图、每通道的电流限制为2A。 电流限制的精度为15%、因此可限制在1.7A 和2.3A 之间。 我认为器件会在达到电流限值之前进入热关断状态、因为在每个通道上的功耗为2A。功耗为 PD = 4 x 方形(2A) x Ron = 4 x 4 x 0.28 = 4.48W。 结至环境热阻为32.7C/W、这将导致调节温度高于环境温度146.5C。 在室温下、器件将热关断。 由于 dveice 处于自动量程模式、因此读取电流为平均值和低电平。 这意味着它正在打开和关闭。 请将负载电流降低至大约1.6A、并应在室温下工作。 我假设将散热焊盘焊接到更丰富的接地平面图上。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mahmoud Harmouch:

    在仅℃一个通道而不是四个通道的负载条件下、我测量表面温度135 μ F。 那么、导致此问题的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mahmoud Harmouch:

    在仅℃一个通道而不是四个通道的负载条件下、我测量表面温度135 μ F。 那么、导致此问题的原因?

    ,、负载电流达到2A μ A、为什么 IC 将输出电流限制在265mA? 该值来自?Ω

    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果只有一个通道加载了2A 电流、并且您测量的直流平均电流为265mA、则表示它处于电流限制范围内。 当通道处于电流限制时、FET 处于饱和区、在达到热关断之前的功耗为12V x 2A = 24W。 在此电源中断时、会触发热关断。 触发热关断后、电流限制为其原始值的70%。 THER 引脚连接到 GND 意味着器件处于自动重试模式。 FET 处于打开和关闭状态、平均电流低于设定的电流限值的70%。 为了更好地了解这种情况、您需要将示波器与电流探头一起使用并监控输出电流。
    例如、您可以通过将电子负载设置为较低电流1.7A 来检查设置、并查看其是否正常工作。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    提供了用于解决此问题的信息。 在此基础上、我将关闭此主题、请告知我进一步的支持。

    此致