This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54531:tps54531

Guru**** 2496205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54521, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720449/webench-tools-tps54531-tps54531

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS54521TPS54821

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要使用 tps54531实现5V、5A 的输出。 我的输入电压范围为6V-8.4V。 但是、当我在 WEBENCH 中搜索这些参数时、它不会显示该器件。 WEBENCH 或我的器件选择是否存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    因为它无法支持6V-5V/5A。 请参阅数据表中的公式20。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    添加到 Shafeeq 的点

    我们使用的是电池(标称电压为7.4V、最大电压为8.4V) 要使用稳压器为需要将此电压转换为 Vout=5V、5A 的系统供电,该稳压器即使电池电压降至5.85V,也应提供稳定的输出,您是否可以建议使用符合此要求的稳压器?

    还可以建议为 TPS54531提供最小电压、以获得稳定的5V、5A 输出。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    建议在您的应用中使用 TPS54521。

    对于 TPS54531、压降性能受 IC 和外部二极管以及电感器 DCR 的影响。

    如果您使用 Vd=0.55V、RL=15m Ω、在您的情况下、Vin_min 的计算结果为6.38V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的回复。

    您能不能建议使用采用散热焊盘封装而不是 QFN 封装的8引脚 SOIC 替代器件。

    由于器件由电池供电、因此稳压器的效率预期会非常好。即使在电池的低电压(5.5V)下运行时、效率也会超过90%。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    我的方面没有适当的建议。 我会让其他人回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Neal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    很抱歉、我们的产品线没有可满足您要求的器件。 让我们检查 CCP (另一个降压产品线)是否有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    我检查了其他产品线、但仍然找不到符合您要求的器件。 因此、我将再次建议使用 TPS54521。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。
    即使我做了一些调查,我也想 TPS54821也能满足我的要求,您有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这也是一个很好的解决方案。