请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 主题中讨论的其他器件: TPS54521、 TPS54821
工具/软件:WEBENCH设计工具
我需要使用 tps54531实现5V、5A 的输出。 我的输入电压范围为6V-8.4V。 但是、当我在 WEBENCH 中搜索这些参数时、它不会显示该器件。 WEBENCH 或我的器件选择是否存在此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.