This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:在 FET 开关打开之前上升至0.7V

Guru**** 2496205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721825/tps22965-rise-to-0-7v-prior-to-the-fet-switch-on

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件: AM5728

我在 AM5728 EVM 板上测试了 TPS22965的输出。 我发现 FET 开关导通之前存在电压上升。

 

为什么输出具有该上升电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    导通信号与 Vout 的关系如下所示。

    Vbias 和 Vout 如上所示。

    使用 TPS22965 EVM 板、因此输出负载为0.1uF 分流器、带有电源 LED 和 AM5728。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在正常条件下、我们不会期望在器件开启之前出现此输出跳转。 您能帮我了解 TPS22965的电源定序吗? VIN、VBIAS 和启动时的顺序是什么?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 红色线表示 ON 信号、黄色线表示输出。

    下图显示了 vbias 为红线、输出为黄色线。 VIN 和 Vbias 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当 ON 引脚为低电平且 VBIAS/VIN 电压为高电平时、QOD 电路应拉低输出。 您使用的是 TPS22965还是 TPS22965N (无 QOD)?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius