请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075-Q1 您好!
当我将 SYSOFF 拉为高电平以关闭 VOUT 时、VOUT 降至0、3V 而不是0V。 当我120µA 电流消耗时、电流峰值高达3mA、总平均值为70 μ A。
CE 始终为低电平。
EN1始终为低电平。
EN2始终为高电平。
微控制器将 SYSOFF 拉至高电平、并通过 VOUT 供电。
有人知道 VOUT 为什么不下降到0V 吗? 是否有可能由电池充电器导致电流峰值?
谢谢、
Jendrik