This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电器风扇解决方案

Guru**** 2496115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714771/bq21040-charger-fan-solution

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:TPS60150

大家好、

我的客户正在使用单节锂离子(4.2V)电池开发充电器风扇项目。 现在、他们需要一个白光 LED 来驱动、这需要4V/50mA 的输入。

他们担心、如果他们将 LED 连接到电池侧、当电池电压低于4V 时、LED 不工作、因此可能需要具有更高成本和更大空间的升压转换器。

我们也可以使用开关节点充电器的 OTG 功能来驱动 LED。 但有一个问题、如果充电器始终处于 OTG 模式、插入适配器时、OTG 如何关闭并开始特性化? 他们不希望在此期间禁用 LED。

 

 您对此应用有何建议?  

他们希望充电器具有低功耗、充电电流为1A、并且不采用 BGA 封装。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户是否可以使用容量电荷泵来增加电池电压、从而为白色 LED 供电。 TPS60150采用具有低 IQ 电流的2 X 2 SON 封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已经向客户推荐了 TPS60150、但他们希望添加另一个 MOS 来关闭 TPS60150的电源轨、因为 IQ 对他们来说太大了。

    实际上、他们希望终端用户每三个月或四个月为风扇充电一次、因此需要为该终端设备提供超低功耗解决方案。  

    您是否有更好的解决方案? 谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    Bill 推荐了最佳的可用解决方案。