请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 ºK 表显示、内部和外部温度测量的 AD 为16位、测量范围为0-6553.5 μ A。
对于实际仿真测试、使用了外部温度测量、开路温度电阻为-39°C、短路温度电阻显示为123°C
我们能否将温度显示范围调整到至少-55~125°C 或更高? (温度探针实际上用作103F3435、非常接近规格中建议的 AT103参数。 参数列表以-55~125°C 的形式给出)