This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100温度测量范围咨询

Guru**** 2495875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722764/bq34z100-bq34z100-temperature-measurement-range-consultation

器件型号:BQ34Z100

ºK 表显示、内部和外部温度测量的 AD 为16位、测量范围为0-6553.5 μ A。

对于实际仿真测试、使用了外部温度测量、开路温度电阻为-39°C、短路温度电阻显示为123°C

我们能否将温度显示范围调整到至少-55~125°C 或更高? (温度探针实际上用作103F3435、非常接近规格中建议的 AT103参数。 参数列表以-55~125°C 的形式给出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    要确定103F3435的正确多项式、请下载以下应用手册和扩展表:

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    有关使用上述工具调整多项式的应用和热敏电阻的更多信息、本应用手册进一步讨论了热敏电阻的选择: www.ti.com/.../slua621.pdf

    向我发送器件的 SREC、然后从电子表格中计算出的值、我将向您发回调整后的 SREC 文件。


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    非常感谢!