This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145 EVM 输出电容器纹波电流

Guru**** 2495625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722853/lm5145-lm5145-evm-output-capacitor-ripple-current

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5141

各位专家、您好!

使用 LM5145 EVM 时、其输出纹波具有一个非常奇怪的平台、并且也存在于 LM5141中。 因此、我的问题是该平台的原因是什么?

绿色线是输出纹波、其中可以清楚地看到 ESL、ESR 和 C 本身引起的纹波;

黄线为 VIN;

紫色线是电感器电流;


非常感谢!  

文豪

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    由于组件选择和/或布局、我的最佳猜测是电路中会出现一些谐振。 我们看到一个非常稳定的电感器电流波形、因此 FET 运行正常。 并且 IC 没有任何其他功能来改变输出电压、尤其是在~2x Fsw 频率下。

    您可以执行一些测试来确认。 您可以在不同位置添加/删除不同类型的输出电容器。 您可以更改控制器的频率。 您可以尝试使用不同的电感器。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会尝试它的 tmrw! 谢谢!