请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 尊敬的专家:
我 的客户正在考虑 POE PD (IEEE 802、3 AT)。
使用0类时、不需要分级电阻器、因为分级电流可接受0mA。
如果 连接 PD 电阻器(24.9k Ω)、 他认为 PSE 将通过认证、并将以0类供电。
是这样吗?
如果是、客户希望 在没有 PD 控制器的情况下使用 IEEE 802.3 0级。
另一方面、我们希望客户 使用 TPS23753A。
请告诉我 它们之间的优缺点。
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一