This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PD 控制器(TPS23753A)与分立式解决方案之间的比较

Guru**** 2495625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722754/tps23753a-comparison-between-pd-controller-tps23753a-and-discrete-solution

器件型号:TPS23753A

尊敬的专家:

我 的客户正在考虑 POE PD (IEEE 802、3 AT)。


使用0类时、不需要分级电阻器、因为分级电流可接受0mA。

如果  连接 PD 电阻器(24.9k Ω)、 他认为 PSE 将通过认证、并将以0类供电。
是这样吗?

如果是、客户希望 在没有 PD 控制器的情况下使用 IEEE 802.3 0级。
另一方面、我们希望客户  使用 TPS23753A。


请告诉我 它们之间的优缺点。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    是的、如果 PD 通过检测、但分类不确定、则它将默认为0类(PD 处高达12.95W)。

    客户可以使用24.9k 欧姆填充检测电阻器、并使 CLS 引脚悬空以达到0级。

    我们不建议在连接到 PoE 输入时使用 PD 控制器。 您将失去使用热插拔来提供电流限制、热保护、浪涌电流限制和管理检测/类 PoE 启动序列的好处。

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我了解 PD 控制器的优点。

    我将与客户分享这些信息、以继续考虑 PD 控制器。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一