This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:作为负载开关的 LM74700:它能否驱动背靠背 NFET?

Guru**** 2495875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722717/lm74700-q1-lm74700-as-a-load-switch-can-it-drive-back-to-back-nfets

器件型号:LM74700-Q1

大家好、我想将 LM74700用作水下机器人车辆中的电源路径控制器、因为它具有低 IQ 和小尺寸。  我需要驱动背对背 NFET (连接的源极端子)以实现完全双向控制。  在此模式下使用 LM74700有任何问题、例如更改栅极驱动电路等?

谢谢!

ED M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed Mellinger、您好!

    由于 LM74700采用栅极驱动拓扑、因此不支持背靠背 NFET 驱动。 它通过将源极连接到栅极来关断 MOSFET、热插拔 MOSFET 不会完全关断。

    为了了解您的应用、您能否告诉我们为什么需要共源极拓扑? 共漏极无作用?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kari。  通过将两个 NFET 与源极串联、可将下行一个用作理想二极管、而将上行一个用作负载开关。  我相信、如果连接了排水沟、就无法实现... 在这种情况下、两个源将"向外"、FET 将看到非常不同的栅源电压。

    在进一步研究后、我了解了为何 LM74700不能连接、但很高兴我提出了这一要求。  请告知您的营销人员、需要这样的电荷泵 NFET 控制器、该控制器仅需要60uA ... 但具有负载开关功能!

    谢谢、

    ED