请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 大家好、我想将 LM74700用作水下机器人车辆中的电源路径控制器、因为它具有低 IQ 和小尺寸。 我需要驱动背对背 NFET (连接的源极端子)以实现完全双向控制。 在此模式下使用 LM74700有任何问题、例如更改栅极驱动电路等?
谢谢!
ED M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想将 LM74700用作水下机器人车辆中的电源路径控制器、因为它具有低 IQ 和小尺寸。 我需要驱动背对背 NFET (连接的源极端子)以实现完全双向控制。 在此模式下使用 LM74700有任何问题、例如更改栅极驱动电路等?
谢谢!
ED M
谢谢、Kari。 通过将两个 NFET 与源极串联、可将下行一个用作理想二极管、而将上行一个用作负载开关。 我相信、如果连接了排水沟、就无法实现... 在这种情况下、两个源将"向外"、FET 将看到非常不同的栅源电压。
在进一步研究后、我了解了为何 LM74700不能连接、但很高兴我提出了这一要求。 请告知您的营销人员、需要这样的电荷泵 NFET 控制器、该控制器仅需要60uA ... 但具有负载开关功能!
谢谢、
ED