请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 大家好、
我的客户 最近使用了 BQ24172、但遇到了以下问题,
测试条件:
输入:15V;输出:无负载(无电池和负载)
结果:
引脚 VBAT 的电压为0.7V、
引脚 SW 的输出 为直线(0.7V)。
引脚 REGN 正常、5.88V。
引脚 BTST 为5.45V。
引脚 PVDD 和引脚 Vref 正常。
客户电路图:
请帮您解决紧急问题吗?
非常感谢!
雪利