This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54-Q1:适用于 TPS7A5401QRGRRQ1的 P2P 解决方案

Guru**** 2185245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54-Q1, TPS7A53-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187602/tps7a54-q1-p2p-solution-for-tps7a5401qrgrrq1

器件型号:TPS7A54-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A53-Q1

尊敬的团队:

您能否为 TPS7A5401QRGRRQ1推荐 P2P LDO 解决方案?

可接受非 Q 级/BOM 更改/类似功能。

我们希望为此部件构建第二个源。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我明天可以通过 EOD 返回给您。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TPS7A5301QRGRRQ1是 P2P;它是此系列器件中的3A 额定电流版本。 如果不需要完整的4A 电流、这是我推荐用于第二拉电流的备选器件。

    请找到以下两个器件之间的比较表:

      TPS7A5401QRGRRQ1 TPS7A5301QRGRRQ1
    通用器件型号 TPS7A54-Q1 TPS7A53-Q1
    输出电流(最大值)(A) 4. 3.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 1.1.
    输出电压(最大值)(V) 5.1. 5.15.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8.
    固定电压(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    33. 39.
    噪声(uVrms) 4.4. 4.4.
    精度(%) 1 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    150 110
    Iq (典型值)
    (mA)
    3. 3.
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    40 40
    工作温度
    范围(C)
    -40至150 -40至150
    封装尺寸:mm2 12mm2:3.5 x 3.5 (VQFN|20) 12mm2:3.5 x 3.5 (VQFN|20)、16mm2:4 x 4 (VQFN|20)
    封装 VQFN|20 VQFN|20
    引脚1 输出 输出
    引脚2 常闭 常闭
    引脚3 FB FB
    引脚4 PG PG
    引脚5 DNC DNC
    引脚6 常闭 常闭
    引脚7 常闭 常闭
    引脚8 GND GND
    引脚9 常闭 常闭
    引脚10 常闭 常闭
    引脚11 常闭 常闭
    引脚12 偏置 偏置
    引脚13 NR/SS NR/SS
    引脚14 英文 英文
    引脚15 在中 在中
    引脚16 在中 在中
    引脚17 在中 在中
    引脚18 GND GND
    引脚19 输出 输出
    引脚20 输出 输出

    此致、

    Kelsey