This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:21.7~22.3V 至14.5~15.5V、-7.3~-6.7V 至-13.5~-12.5V

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188437/tps7a39-21-7-22-3v-to-14-5-15-5v--7-3--6-7v-to--13-5--12-5v

器件型号:TPS7A39

您好!

作为标题、我想知道  TPS7A39适合此应用吗?

1. VIN 21.7~22.3V 至 Vout 14.5~15.5V

~ ~ VIN -7.3 μ A -6.7V 至 Vout -13.5 μ A -12.5V

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑以阐明热值和负 LDO 能力

    尊敬的 Jeff:

    TPS7A39适用于此应用。 电压在范围内、器件热性能可支持这一要求。

    功率耗散:  

    结温:

    1、PD =(21.7 - 14.5)* 0.15 = 1.08W 或 PD =(22.3 - 15.5)* 0.15 = 1.02W

    125°C = TA + 44.4 * 1.08 或125°C = TA + 44.4 * 1.02

    除非电压降减小、从而使器件温度处于工作范围内、否则这是不可能的。  

    2.负 LDO 无法从较大的负值调节为较小的负值,即-7.3至-13.5。 但是、反向是可能的、LDO 可在-13.5至-7.3之间进行调节。

    我希望这对您有所帮助、

    Erin