This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952的读取或写入速度非常慢

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187672/bq76952-bq76952-read-or-write-is-very-slow

器件型号:BQ76952

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。

对电池进行采样时、我们需要 检查  ALARMSTATUS 0x62U 的状态。 但我们发现 ,读取 它需要3ms。

另一个问题是设置平衡状态  CB_ACTIVE_Cells 0x0083U、需要14ms。   

如何缩短 访问时间?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这些时间不是正常的。 读取警报状态应该非常快。 正在使用哪种通信模式(I2C 或 SPI)?  

    有时、从器件频繁且快速地读取会使处理器过载并降低速度(尤其是使用子命令时)。 许多客户在子命令之间使用2ms 的等待时间、结果良好。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通信模式为 SPI CRC,可读取报警状态的时间。  通信方式是 SPI + CRC。 根据你的意见,大概多少时间能够访问到报警状态 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    您是否正在使用产品页面中的代码示例? (https://www.ti.com/product/BQ76952#software-development )我认为此寄存器在代码示例中被读取,并且等待时间不长。

    此致、

    Matt