请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
对电池进行采样时、我们需要 检查 ALARMSTATUS 0x62U 的状态。 但我们发现 ,读取 它需要3ms。
另一个问题是设置平衡状态 CB_ACTIVE_Cells 0x0083U、需要14ms。
如何缩短 访问时间?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
对电池进行采样时、我们需要 检查 ALARMSTATUS 0x62U 的状态。 但我们发现 ,读取 它需要3ms。
另一个问题是设置平衡状态 CB_ACTIVE_Cells 0x0083U、需要14ms。
如何缩短 访问时间?
谢谢
星号
尊敬的 Jian:
您是否正在使用产品页面中的代码示例? (https://www.ti.com/product/BQ76952#software-development )我认为此寄存器在代码示例中被读取,并且等待时间不长。
此致、
Matt