尊敬的 TI:
我们在 其中一个设计中使用 BQ79731-Q1、但根据我们使用 SPI 通信协议的数据表、我们无法通过 MCU 与高压内核 IC (BQ79731-Q1)进行通信。
执行初始诊断。
BQ79731-Q1的隔离式电源 已通过验证、我们能够测量5V_ISO 和15V_ISO。
2. MCU 电源按预期工作。
3.已验证 MCU 发出的 SPI 信号、CS、CLK 和 MOSI 是否按预期正确发出、仅 MISO (始终为高电平)无法在 CRO 上读取、无响应、为您获取信息而捕获的信号 PFA
您能不能告诉我们什么是根本原因。
此外、如果需要唤醒或与 BQ79731-Q1进行通信、请告知我们是否需要遵循任何步骤/程序。
等待快速响应
谢谢、
Shubham