This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM73605-Q1:软启动时间选择

Guru**** 2507845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703574/webench-tools-lm73605-q1-soft-start-time-select

器件型号:LM73605-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 如果 CSS=15000pF、则软启动时间=7.5mS 或软启动时间=7.5mS+5ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算软启动时间和电容的公式为:

    软启动时间= 15000pf/2uA = 7.5ms

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    如果 CSS=2700、那么软时间=2.3mS、或5ms
    CSS 是否大于10000PF 是必要的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果软启动时间=2.3ms、则 CSS=2.3ms x 2us=4600pF

    对于软启动时间= 5ms;CSS=5msx2us = 10、000pF

    此致、
    Katelyn