This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电量监测计 IC

Guru**** 2495085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722819/fuel-gauge-ic

Hiiii、
我们正在设计具有4节锂聚合物 电池组的移动电源。   `s、我们需要一个可驱动4或5 LED 4 Ω 的4S 电池组独立电量监测计。 由于 我们注重低 BOM、WEDO 无需任何通信接口。  因此、建议对4S 电池组进行电量监测、以便在电池空闲/充电/放电时显示电池电量。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devansh、

    您可以使用我们的参数搜索工具、为您的应用确定最佳监测计。

    我使用了您提供的输入、您可以在 这里看到结果。