This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 问题

Guru**** 2495325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719021/bq34z100-g1-soc-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

这是客户第一次使用 BQ34Z100-G1。   SOC 似乎有问题。

三节锂电池、每节电池的电压为3V-4.2V、2200mAh

出于项目原因、客户不使用 bqstudio 而是 I2C。

DataFlash 中的配置如下所示

1将 DA符号 容量设置为2200mAh,将设计能量设置为27720 (2200*12.6)

2将串联电池节数设置为3

3将 volsel 设置为1

4分压器= 19237mv (大约为4200*3*1.5=18900,他对它进行了校准)

除此之外、是否还需要配置其他规格?

5将 Qmax 设置为2200mAh

然后、他获得了按02需求运行的 SOC。

异常结果1:当 V=12.6V、SOC=100时、它迅速下降(每分钟10%)、 下降20%后、SOC 显示为0。  只有重新启动电池、才能获得实际 SOC (由电压比估算)。 之后 、它 再次快速下降 、并突然变为0。

异常结果2:客户使用适配器将其连接、当电压< 11.4V 时、SOC 和 RM 保持为0。 SoC 在 V>11.5V 后成长。

请告诉我问题出在哪里?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    设计能量不正确。 它应为2200 * 1节电池的标称电压。

    请检查是否正确编程了化学 ID。 可通过以下网站 http://www.ti.com/tool/gpcchem 上的 gpcchem 工具确定化合物 ID

    此外、确保已记忆电池并且更新状态= 0x06。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!