This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:肖特基二极管问题

Guru**** 2495085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722489/lm5069-schottky-diode-question

器件型号:LM5069

你好

     请在+24_IN 侧添加肖特基二极管。 请参阅与我们的参考原理图比较的图

关于这个问题、您是否对如何选择材料有建议? 它的功能是什么?

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否询问肖特基二极管的选择过程?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    输出端肖特基二极管的功能是钳制输出端的负向电压。 当 MOSFET 遇到严重过流事件(例如短路)时、器件的输出将经历较大的负压降。 输出端放置了一个输出肖特基二极管、以便在电压突降时钳制电压。

    肖特基二极管的正向电压应在系统额定电流下介于0.3V 至0.5V 之间

    此致、
    Rakesh