This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28251:UCC28251/预偏置启动

Guru**** 2494815 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718675/tina-spice-ucc28251-ucc28251-prebiased-start-up

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我是一名在校毕业生、想使用 UCC28251来提供全桥模块电源、请阅读芯片手册、问题是轻负载电感电流中断、同步整流器管仍然开路、 然后、整流器管中将出现回流电流导致烧毁、贵公司在这方面是如何考虑的?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    在这种情况下、可以在 SR 上添加 TVS 钳位二极管或缓冲器钳位电路、以便在电流中断时限制电压。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复!

    我想再问一个问题、即如何实现输入欠压保护?

    Regars

    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    另一个问题是、当控制芯片位于两侧时、如何调整预偏置电压?

    此致

    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我检查了一些 TVS 模型、我无法评估的一点是 需要多少峰值功率、200W 是否足够?  您能否为我提供一些 TVS 参考模型?

    此致、

    哇哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    全桥电路、全波整流器、输入36-72V、输出12V、300W 模块电源

    此致

    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,邵威

    TI 不生产 TVS 器件、但您可以访问二极管公司网站、

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我已经检查了一些 TVS、一个参数我不确定需要多少峰值功率、200W 是否足够?

    此致

    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于您正在仿真电路、因此器件选择并不重要。 您可以使用仿真器测量器件中的功率耗散、以便为实际电路选择正确的器件。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的回复!  



    Regars

    哇哦