This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:WEBENCH 设计

Guru**** 2494815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722550/tps55165-q1-webench-design

器件型号:TPS55165-Q1

大家好、

是否可以将 TPS55165-Q1用于以下应用?
----------------------------
-输入电压:2~36V
-输出电压:5.6V
输出电流:0.3A
----------------------------
我无法 使用 WEBENCH 创建设计、因此我想问一下、以防万一。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    TPS55160的最小启动电压为5.3V、启动后的最小电压为3.6V。 2V 输入电压过低。