This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:LM27403在负载&gt 时关断10ms;10A

Guru**** 2494745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718567/lm27403-lm27403-10ms-shutdown-when-load-10a

器件型号:LM27403

尝试弄清当负载超过10A 左右时、导致奇怪的10ms 降压关断的原因。 降压转换器在负载电流低于10A 时工作正常、但一旦负载超过该值、它会精确关断10ms、然后重新启动。

我怀疑过流保护会起作用、因为我将 OCP 设置为40A、即使在执行不当的情况下、我也怀疑将踢进10A。 OTP 也设置为105C、电感器在启动时的面积为25c、因此我怀疑这也是问题所在。

无论采用哪种方法、我都希望禁用 OCP 和 OTP、以排除这些问题。 我知道可以通过短接两个 D+/-引脚来禁用 OTP、但我如何为 OCP 实现此目的(或至少以接近无穷大的方式配置引脚)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您可以将 CS+引脚接地并将 CS-引脚连接至1V。 您可以从 VDD 引脚设置电阻分压器以获得1V 电压。 请分享原理图、并在开关引脚在9A 左右关闭之前获取波形。 只需确保没有不稳定的迹象。 此外、检查输入电源是否具有正在激活和下降输入电压的电流限制。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、OCP 肯定会踢进。 电源为工业级1kW、无限制(器件满载时的拉电流不超过200W)。 将 OTP 引脚接地以排除故障、问题仍然存在。 然后将1.4k 电流感应电阻器更改为5k、这样就解决了这个问题、降压稳压器一直在拉近25安培、没有任何问题。 仍然有一点担心这种情况的发生原因、1.4k 电阻器的40A 限值会被击到10。 我不想在生产环境中使用5k 电阻作为临时修复。  

    电感器部件是 Wurth 744301047、在 OCP 计算中使用了0.32m Ω DCR。  

    随附原理图和开关/输出波形。  

    e2e.ti.com/.../PS1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     John、

    请查找一些附件。  PCB 上是否有标记的连接。 如果不是、请进行。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM27403-PWM-Regulator-Design-Tool_5F00_5v-to-6.75.xlsmAlso随附了一个设计工具。 看起来您可能具有低相补角。 请使用此工具来最终确定值。 我将检查 TI 是否认为已解决、但可以自由地回复同一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们一直在使用该工具。 开关频率为650khz、具有86khz 交叉和56度相位裕度。 因此、我非常确信低相位裕度也不是问题。  

    我们使用电源块将电流感应电阻器连接到 LM27403数据表中的图9.2.2所示。 我们认为这是正确的、因为这是一个参考 TI 原理图。 原理图中是否有这样的布线原因? 电流检测应该直接跨电感器的两端是有道理的、我们将看到我们是否可以这样重新接线并进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以像原理图那样进行布线。 我建议这样做、以检查是否存在任何与布局相关的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、似乎是直接从 FET 输出接线、而不是在它解决问题之前。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM27403-PWM-Regulator-Design-Tool_2D00_Apollo.xlsMathewJacob(1860978) 随附 BTW 是我们经过调整的补偿值。 我们更改了工具想要放置通量极点和零点的位置、以将交叉频率增加到开关的20%、从而实现更好的瞬态响应、并最大限度地增加相位裕度。

    您是否看到以这种方式移动极点/零点的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我认为10%的开关频率是一个很好的目标。 如果您已经将其设计为具有20%的良好相位裕度、则必须确保它适用于过热、组件变化等 另外请记住、陶瓷电容器随直流偏置电压的变化而变化很大。

    此致、

    Mathew