尝试弄清当负载超过10A 左右时、导致奇怪的10ms 降压关断的原因。 降压转换器在负载电流低于10A 时工作正常、但一旦负载超过该值、它会精确关断10ms、然后重新启动。
我怀疑过流保护会起作用、因为我将 OCP 设置为40A、即使在执行不当的情况下、我也怀疑将踢进10A。 OTP 也设置为105C、电感器在启动时的面积为25c、因此我怀疑这也是问题所在。
无论采用哪种方法、我都希望禁用 OCP 和 OTP、以排除这些问题。 我知道可以通过短接两个 D+/-引脚来禁用 OTP、但我如何为 OCP 实现此目的(或至少以接近无穷大的方式配置引脚)。